Avsnitt

Ta del av vår resa när vi utforskar detta tillsammans med några av Sveriges främsta innovatörer, forskare och specialister.

Energisystemet kan berätta hur hårdvaran i huset mår och när service bör utföras.

Avsnitt 5: Finns det en formel för innovation?

I det femte avsnittet sammanfattar vi vad vi lärt oss genom programserien, och presenterar svaret: Så ser innovationsformeln ut.

Se avsnitt

Avsnitt 4: Hur samarbetar man bäst i innovationsprocesser?

Ibland fungerar det superbt, ibland inte alls. Att samarbeta på rätt sätt är en vetenskap i sig. I det fjärde...

Se avsnitt

Avsnitt 3: Varför är platsen viktig för innovation?

I det tredje avsnittet handlar det om platsens betydelse för innovationsarbetet. Varför skapas betydligt fler innovationer på vissa geografiska platser...

Se avsnitt

Avsnitt 2: Vem är innovatören?

Ensamma genier eller processtyrda lagspelare? I avsnitt två tar vi oss in i huvudet på innovatörerna för att förstå vilka...

Se avsnitt

Avsnitt 1: Vad är innovation?

När förvandlas egentligen en idé till en innovation? I första avsnittet av Jakten på innovationsformeln ringar vi in begreppet och...

Se avsnitt

Förbrukade kläder återvinns till hållbara textiler med innovativ teknik

Det började som en djärv idé i ett labb. Några år senare är företaget Renewcell på god väg att förändra...

Se avsnitt

Julia Nielsen: ”Vi gör det möjligt för våra kunder att skapa en hållbar produktion”

Hennes jobb är att leverera lösningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering som kan göra Sveriges processindustrier mer hållbara.   –...

Se avsnitt
Massabruk producerar inte bara massa och kanske papper av skogen utan numera även värme och elektricitet.

Framtidens processindustri: energismart, fossilfri och cirkulär

En hållbar framtid kräver en hållbar produktion av råmaterial. Därför genomgår processindustrin just nu en stor omställning. Med hjälp av...

Se avsnitt

Så visar Epiroc vägen mot en eldriven framtid

Svenska Epiroc är inte bara världsledande inom gruvmaskiner, de är också en föregångare inom omställningen från dieselfordon till eldrift. Gruvbranschens...

Se avsnitt

Johan Ahlberg: ”Vi bryter ny mark inom eldrivna fordon”

ABB:s Johan Ahlberg visste redan tidigt att han ville jobba med hållbarhet och elektrifiering. Nu driver han viktig forskning som...

Se avsnitt

”Eldrift kommer att förändra samhället i grunden”

Arbetsfordon och tunga transporter som drivs av fossila bränslen står idag för stora koldioxidutsläpp. Men tekniken för att växla över...

Se avsnitt

Världens mest hållbara kulturhus

Nybyggda Sara kulturhus i Skellefteå ska inte bara vara världens mest hållbara kulturhus. Husets energilösningar ska också visa vägen mot...

Se avsnitt

Hållbarhet på högsta nivå: “Vi kan vara en förebild i världen”

Teknik och lösningar som ska förändra världen. Det är vardag för Vibeke Gyllenram, försäljningschef på ABB. – Jag får vara...

Se avsnitt

Framtidens byggnader – smarta ekosystem av energi

Byggnader är en viktig nyckel till en hållbar framtid – om vi gör dem mer hållbara och ser till att...

Se avsnitt

Bättre elmotorer kan spara enorma mängder energi

65 procent av industrins elanvändning går åt till att driva motorer. En effektivare användning av dessa elmotorer kan göra det...

Se avsnitt

Den koldioxidneutrala industrin är redan verklighet

Industrin måste ställa om. En koldioxidneutral produktion är möjlig. ABB: anläggning i Lüdenscheid, Tyskland visar hur övergången till hållbar energi...

Se avsnitt

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med teknik, insikter och inspiration!
Anmäl dig nu